This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z70-V160:BQ20Z75电流校准

Guru**** 1134440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1350265/bq20z70-v160-bq20z75-current-calibration

器件型号:BQ20Z70-V160

尊敬的 TI 专家:

 关于 BQ20Z75的电流校准、

 如果我对校准使用 charg 电流整流、在充电模式下、SBS 电流与测量相比非常准确、

 但在放电模式下、SBS 电流与测量值相比不够精确、差别在于30mA 不同。

 如果我对校准使用放电电流、在放电模式下、SBS 电流与测量值相比是准确的、

 但在 CHARGE 模式下、SBS 电流与测量值相比不够精确、差异关于30mA。

  您能建议如何解决此问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果充电电流和放电电流之间的电流测量值存在如此大的差异、则电路板上肯定存在问题。 监测计通过测量感应电阻器上的压降来间接测量电流、因此、如果您校准(=计算 CC 增益参数、 测量仪表用于转换库仑计数器 ADC 结果)对于充电电流、30mA * Rsense 的正电压降、然后-30mA * Rsense 的负电压降将导致-30mA 结果。

    如果您注意到充电电流和放电电流之间的精度差别很大、那么可能是某种因素导致系统中感应电阻器上 SRN 和 SRP 上测量到的压降不正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

      当我使用新的电路板来校准电流时、一旦电池包处于待机模式、不充电且没有放电、电流约为-12mA。

      如何在没有放电和充电时用0电流修改电路板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请测量检测电阻上的电压、以确保100%不存在电流。 虽然会有一些失调电压误差(如果检测电阻器上的电压为零)、但不会太高而产生12mA 错误电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

      不充电和不放电时的正常电流范围是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果校准了偏移、则为0mA。