This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28742:变压器设计帮助

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1351319/ucc28742-help-with-transformer-design

器件型号:UCC28742

我正在尝试设计一个具有铁粉磁芯的反激式转换器。 是否有方法可以降低磁芯损耗、因为它会影响我的产品的 RE 和 CE 测试。 我别无选择、只能使用铁粉磁芯、因为我的磁饱和要求是0.5T。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhinav:

    由于磁导率和磁通密度饱和(如您所说)、铁芯是反激式电源转换器的适用方法。 如果问题是 EMI 发射、则 UCC28742具有频率抖动、可减少 EMI 发射。

    谢谢!