This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:与 BQ25792充电 IC 兼容

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1351389/bq40z50-r2-compatibility-with-bq25792-charging-ic

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50BQ25792

大家好、

我 具有 4S2P 锂离子电池5200mA 十六进制

我想问。 BQ40z50是否 能与 BQ25792正常配合使用?

BQ40z50支持 SMBus 通信。 BQ25792是 I2C。  它是否兼容? 您是否需要 MCU?

感谢您的支持。 此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Eso18、

    只要您有一个正在器件之间通信的主机(例如 MCU)、BQ40z50就可以与任何充电器兼容。

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的欢迎、很高兴我能够提供帮助。

    尼克