This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725A:RBFET 连接

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24725A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1351652/bq24725a-rbfet-connection

器件型号:BQ24725A

您好!  

BQ24725A 数据表中该示例设计中的某些内容不清楚:   

当适配器为系统供电时、RBFET 的连接方式是 V大于 Vd。 由于它是 N 通道(FDS66880A),当连接适配器电压时它将如何导通?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ohad:

    Unknown 说:
    适配器为系统供电时、RBFET 的连接方式与 Vd 的连接方式相同。 由于它是 N 通道(FDS66880A),当连接适配器电压时它将如何导通?   [/报价]

    当适配器存在时、ACDRV 被拉至 CMSRC+6V 以 打开 ACFET 和 RBFET。  当适配器不存在时、ACDRV 被拉至 CMSRC、以保持 ACFET 和 RBFET 关闭。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    请再看一下我在上一个问题中随附的典型应用方案、ACFET 和 RBFET 都是 N 沟道。 查看方案、发现连接 RBFET 的方式使其 Vs 大于 Vd、因为 MOSFET 的 S 侧更靠近适配器。 这样、当 ACDRV 将 RBFET 导通时、RBFET 不会导通、因为它的 VDS<0、所以 FET 不会以相反方向导通或导电。  

    当 RBFET 似乎反方向连接时、该电路如何工作。  

    奥哈德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ohad:

    背对背 MOSFET 是一种常用的 反向电流保护方法。 这是可行的、我们的大多数 EVM 都没有问题地实现了该保护。

    这个问题更多地与 MOSFET 的运行有关、但基本上漏极和源极的角色交换。 如果漏极(在 N 沟道器件上)降至源极上的电压以下、电流将从源极流向漏极)。  

    此致、

    Christian。