This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM63635-Q1:是否存在将 LM63635-Q1的 NC 引脚连接到 GND 的风险?

Guru**** 1135590 points
Other Parts Discussed in Thread: LM63635-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1352046/lm63635-q1-is-there-any-risk-to-let-the-nc-pin-of-lm63635-q1-connected-to-gnd

器件型号:LM63635-Q1

大家好、团队

希望您做得好!

我的客户有关于我们 LM63635-Q1的一个问题:

LM63635-Q1的引脚14为 NC、是否存在将 NC 引脚连接到 GND 的风险?

此致

杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢你的评分 我希望你自己做得好!

    将 NC 引脚连接到 GND 是没有问题的。

    该引脚上没有内部器件连接、因此不会对器件性能产生负面影响。