This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62745:TPS62745DSSR 的 MSL

Guru**** 2353820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1350660/tps62745-msl-of-tps62745dssr

器件型号:TPS62745

团队成员

我想问一下 TPS62745DSSR 的 MSL。

这一次、MSL1和 MSL2产品已交付给我们的客户。

我们确认最新数据表的 MSL 为1。

但是、尚未发布 PCN 的历史记录。

MSL 何时改变?
是否会发布 PCN?

此致、

Gk110

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生!

    如何更改 MSL 级别信息?

    您能否向我们提供相关资格以供审核?

    谢谢

    科林  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您还有其他问题、我暂时关闭该主题。

    请重新打开此 TT。

    谢谢

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Colin-San

    我获得了一个显示 MSL 差异的图像。

    MSL 何时改变?
    是否会发布 PCN?

    此致、

    Gk110

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要咨询我们的产品工程师、稍后再与您进行更新。

    谢谢

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    •  根据 QSS009-043进行任何 MSL 降级时仅需要 PCN。 MSL 2至 MSL1是指根据 J-STD-020E 规定、行李从1年开放至无限制后、车间寿命的提高。 MSL 升级已经进行了多年、从未产生过 PCN。
    • MSL 更改发生于2023年9月。

    谢谢

    科林