This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM33625:最大 VOUT

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1351847/tpsm33625-max-vout

器件型号:TPSM33625

在一个客户应用中、输入电压为24Vin 时、输出高达16.3V/2A。  

在 d/s 中、建议仅将其编程为高达15V。 我想知道是否使用类似的电源模块来实现这一目标。 谢谢。  

此致

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    Vout 范围的上限通常来自所使用的固定电感、器件的最大开关频率和内部斜率补偿参数的组合。

    这里有一个替代方案、其 Vout 范围超过16V。

    https://www.ti.com/product/TPSM63608