This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63606:我的设计在打开电源时不工作

Guru**** 2504965 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM63606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1351284/tpsm63606-my-design-is-not-operating-when-i-turn-on-power

器件型号:TPSM63606

您好、TI 专家、

我在设计中使用 TPSM63606、将输入电压(12/24V)降至5V、6A 以用于板载的其他降压转换器。

我只需复制应用电路数据表第22页的布局和第32页的布局、

但当我打开电源(12V)时、我看到 EN 引脚电压高达1.67V、但我看到 VCC / Vout 上没有输出

我的电路中是否漏掉了某些内容?

谢谢、此致、

Alex。

连接 Sch 和探测输出波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    很遗憾听到您的问题。

    感谢您提供所有详细信息。

    电路原理图显示已正确制作。

    您关于 VCC 的评论令人不安。

    VCC 应该在 VIN~3.6V 时打开。

    您是否看到 VCC 电压稳压高于3.6V?

    否则、我认为您有装配问题或零件损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VCC 上不需要电容器-它已经集成在模块中。 检查 VCC 上的100nF 外部电容器是否短路/破裂、因为这样会阻止加电。 还要确保为 RBOOT/CBOOT、FB 等所示的测试点不与某个对象短接。

    --

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI 专家!

    谢谢您的建议。 我仔细检查了 X 射线板、发现组装问题 Orz
    所有引脚都有1位移。

    幸运的是、IC 仍能正常工作、现在提供5V 电压

    谢谢。

    Alex。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Alex、很高兴听到这个消息。