This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5025AEVAL:LM5025AEVAL 的输出电压问题。

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5025AEVAL, LM5025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1339591/lm5025aeval-output-voltage-issue-with-lm5025aeval

器件型号:LM5025AEVAL
主题中讨论的其他器件: LM5025

您好、我使用 LM5025AEVAL https://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/snva097b/snva097b.pdf?ts = 1710401420875&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com.cn%252Ftool%252Fcn%252FLM5025AEVAL 设计了一个电路
当负载增加至20A 时、输出电压降至2.7V、低于原始的3.3V。 造成这种差异的可能原因是什么?

CH1:Vo,CH2:OUT_A,ch3:OUT_B

此外、电路通常会遇到以下情况。 问题可能是什么?

e2e.ti.com/.../732633695.731448.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否检查可将占空比限制得更小的伏秒钳位?

    还要检查反馈以确保未达到其饱和点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您对该电路架构的反馈环路有任何了解吗?

    我很好奇、为什么需要以这种方式设置补偿环路。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    校正相位即可产生负反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如何调整反馈电路以将输出电压提高到5V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如前所述、根据部分、您需要首先调整伏秒钳位使其更大。 请按照下面的数据表部分进行调整。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有任何方法可以通过改变分压电阻将其调整为5V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果伏秒钳位不够、您将无法获得足够的占空比来使5V 仅调整反馈分压器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是否意味着分压器无法将输出电压调节至5V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这意味着分压器无法单独获得5V 电压-您还需要获得正确的伏秒钳位。 分压器只能将输出电压调整到允许的伏秒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我调节了伏秒钳位、然后这样的波形出现在 OUT-A 和 OUT-B 引脚位置之间。 这样做的原因是什么?

    感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它每两个周期显示一次、随后的周期具有一个非常窄的脉冲。 什么是 CS1波形- CS1是否每三个周期触发一次?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你是对的。 可能的原因是什么? 此外、我发现对输出电压进行这样的修改并未显著改善该结果。

    感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    原因可能是 CS1的峰值高得多、脉冲非常窄。 您需要了解为什么 CS1峰值在非常窄的脉冲下变得高得多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到您有另一个关于 LM5025同一问题的主题。 E2E 需要使用一个线程来解决器件的相同问题。 我将关闭该主题、并且仅继续对您的 LM5025上的另一个主题提供支持。