This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:始终运行内部3V3 LDO。

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1351281/tps65988-run-off-internal-3v3-ldo-at-all-times

器件型号:TPS65988

我有一个器件没有3V3电源轨。 可以随时脱离内部3V3 LDO 运行 TPS65988吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LDO_3V3具有电流限制。 该器件的电流消耗是多少?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在电源轨上它将只有一个~10 mA max 的闪存芯片。 低于所述的25mA、LDO 能够承受的最大电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您还需要考虑上拉至 LDO_3V3的电流消耗上拉。 只要它不会使 LDO_3V3崩溃、就应该没有问题。

    此致