This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87745-Q1:如何将降压转换器的 SW 频率从17.6MHz 更改为8.8MHz?

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1352034/lp87745-q1-how-to-change-the-sw-frequency-of-buck-from-17-6mhz-to-8-8mhz

器件型号:LP87745-Q1

专家、您好!  

您能帮助检查如何更改 0x78寄存器的值吗?  我的客户尝试更改该寄存器以使降压的软件频率从17.6MHz 变为8.8MHz、但失败了。  

该寄存器能否被写入还是只能被读取?

在图1中、在数据表中找不到圈出的这些寄存器。 关于如何修改它们、是否有一些指导?

在图2中、寄存器的 maxim 值只能实现0x46?

此致、

文廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文婷您好!

    用户无法更改开关频率。 它仅在进行 OTP 定义时可配置。 如果用户想要使用其他开关频率进行采样、则需要询问新的采样或订购具有该开关频率的另一 OPN。  

    Br、

    伊什蒂亚克