This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543B20:串行器/解串器0.85V 电压问题

Guru**** 2534480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543B20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1350390/tps543b20-serdes-0-85v-voltage-issue

器件型号:TPS543B20

团队、您好!

我已将 TPS543B20RVFT 整合到我的设计中、以便为 FPGA 供电。 理想情况下、IC 的输出电压应为0.85V。 不过、我发现它最初是0.9V、经过编程后升至1V。 什么可能导致该偏差?

谢谢。

什法利 N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    如果没有要查看的原理图、就很难知道问题可能是什么。  您能否共享原理图?

    TPS543B20的输出电压由 VSEL 引脚上的电阻器以及 Vout 到 RSP 和 RSP 到 RSN 之间的电阻器设置。

    如果打开 FPGA 后输出电压增大、我会在该路径中找一个合适的位置、FPGA 可以从 RSP 灌入电流、从而将 Vout 增大到 RSP 的压降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我已经共享了我的原理图和布局文件。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../4666.TPS543B20RVFT.pdf

    e2e.ti.com/.../iW_2D00_EMEW7_2D00_BF_2D00_01_2D00_R1_5F00_0_2D00_REL1_5F00_1_2D00_TPS543B20RVFT.brd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我在原理图或布局中未看到任何我希望输出电压达到0.9V 或进一步上升至1.0V 的内容

    通常不建议将差分遥感对路由到开关节点下方、即使在第4层也是如此、但这不太可能是问题的根源、尽管 BRD 文件似乎显示警告、表示 RSP 连接到第 Sig 2层上的过孔。

    您是否能够在1μs /div 和100μs /div 上共享输出电压波形?

    您可以测量从 RSP 到 RSN 的电压吗?   您可以在引脚1和2左侧的顶部过孔上测量该过孔。

    如果 RSP - RSN 为0.85V、输出为0.9V、请检查 R521和 R518以确保它们是10Ω 而非10kΩ 错误的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我捕获了以1和100us/div 的电压波形、重点介绍探测点 C231。

    由于 RSP 和 RSN 处有微孔、因此无法进行直接探测。 相反、我在 C1216上进行了测量。 万用表记录的数据为0.852V、而 CRO 显示为920mV。 R521和 R518的电阻值均为10 Ω。 您是否认为调整原理图中的一些元件可以解决此差异?

    谢谢。

    什法利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    如果万用表报告0.852V 且示波器报告0.920V、则最有可能的误差是在示波器测量中、这很可能是测量点接地和示波器接地之间的电压。

    示波器的输入接地端全部短接在一起、并连接到示波器内的接地端。  如果示波器探头上的任何接地夹与示波器的接地端之间存在电压差、该电压差将出现在示波器和探头之间的接地线两端。  使用10:1衰减探针时、示波器会将该误差提高10倍。

    被测电路板与示波器输入接地之间的差值为7mV、这种情况下示波器上报告的电压相差70mV。  尝试使用万用表测量电容器的接地端与 BNC 连接器的接地环之间的电压、然后查看是否测得7mV 的差值。

    如果示波器中有任何其他将接地夹连接到电路板的探头、请将其移除并重复测量、以确保它们不是误差源。  如果您仍然看到 PCB 接地端和示波器之间存在电压差、则可能是示波器的接地端和电路板的接地端之间存在差异的问题。