This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256302:ISNS 引脚的 IPolarity 检测阈值

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1320853/ucc256302-ipolarity-detection-threshold-by-isns-pin

器件型号:UCC256302

大家好、

我过去曾询问过这一点,但我想再次证实。

UCC256302:通过 ISNS 引脚实现 IPolarity 检测阈值-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

数据表中有描述"如果未检测到转换、则使用 IPolarity 信号。 在下一次 IPolarity 触发事件时将打开下一个栅极。'

检测 IPolarity 翻转事件的阈值是多少?

请参阅下面的波形;

-CH2低侧 INV_VDS

-CH3 低侧 INV_Vgs

-CH4 ISNS 引脚


根据数据表和先前的答案、阈值是高于和低于0V 标准44.7/2mVmax、但在180mV 时实际检测到它的原因是什么?

请告诉我在阈值高于迟滞的情况下检测到的因素。

请尽快答复。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们不建议将此器件用于较新的设计。  40x 是30x 的引脚对引脚替代器件。 请尝试切换器件。

    我不确定 ISNS 引脚电压的阈值、该电压是在发生 ZCS 事件时导通下一个栅极脉冲所需的。 数据表中并未明确提到这一点。 因此、我必须为此联系 IC 设计团队。  请期待我的答复出现延迟。

    此致

    马尼坎塔

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们过去收到过类似的30x 系列的答复、但我们已经确认、即使使用40x 系列也会出现相同的模式。

    1.请提供更多信息。 迟滞宽度是否是 ISNS 引脚的值? 或者它是内部比较器的值吗?

    如何检查数据表中的迟滞值? 我们希望您向我们展示贵公司已确认的实际波形。

    请尽快答复。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经就此与亚当联系。 他 将在下周早些时候作出回应。

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我正在等待 Adam 的回复。
    请尽快答复。
    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mani:

    客户提到在 UCC25640X 上观察到了同样的行为、因此您可以提供帮助、并且 PWM 将继续切换。

    您好,用户6304160,

    我将您的问题突出显示给 AE manager、他将会解决您的问题。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您是否还没有答案?

    在此处添加信息。

    下面的波形是突发运行继续时的波形。 Ipolarity 检测似乎是错误的。

    我们认为、ZCS 检测已导致状态等待 IOPOLARITY 检测。

    在低时序下、CH2上会出现约+120mV 的振动、但 ISNS 无法检测极性。

    请快速回答。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已经超过一个月了,没有回应。
    请立即回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我问他,你要不要我去找你。"

    我查看了数据表、找到了图33中的方框图。  I 极性比较器上的 Vcm 为3V。

    因此、当 ISINS 超过3V 时、极性比较器将改变状态。

     当 VISNS-VCM 超过 VCM 阈值时、IPolarity 比较器的跳闸点会改变。   

    IPolarity 比较器具有30.7mV 的迟滞。

    如果该比较器不工作、这是因为 ISNS 信号的变化小于30.7mV。  尝试增大 ISNS 电阻器的大小、以查看情况是否有所改善。

    以下链接将为您提供一个设计工具、该工具将帮助您正确设置 ISNS 引脚。

    https://dr-download.ti.com/design-tools-simulation/calculation-tool/MD-I6Djg7YoC0/01.00.00.0B/sluc634b.zip

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ISNS 基于0V 摆幅、应通过内部放大器 A 添加至 VCM 基准。因此、我认为 ISNS 在3V 时检测极性的答案不正确。 请重新检查。

    另外、请清楚地回答 IPolarity 比较器上的迟滞是30.7mV 还是 ISNS 引脚上的迟滞是30.7mV。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    A 是运算放大器而不是比较器、因此迟滞适用于 IPolarity 比较器。  运算放大器通常不具有迟滞、除非添加了迟滞以使其成为比较器。

    查看方框图:

    当 IPolarity +大于 VCM 时、IPolarity 为高电平。

    当 Ipolarity 的+小于 Vcm - VIplarityhyst 时 、它将变为低电平。

    IOPOLARITY +处的电压 应为(VISNS +(VCM-VISNS )/2 )*2.

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为数据表上列出的迟滞是 IPolarity 比较器的值。

    另外、请在下面告诉我。

    问题1: 请告诉我 ISNS 引脚的迟滞值。

    问题2.  请告诉我 A 的运算放大器的放大系数。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Q1: 极性比较器具有30.7mV 的迟滞。

    问题2.  Op AMS 的开环增益通常为60-80dB。  带极性比较器引脚反馈的增益可以通过用代数方法求解(极性比较器同相引脚)/VISNS 的以下公式来生成

    同极性比较器同相引脚=  (VISNS +(VCM-VISNS)/2)*2.

    此致、