This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:用于从模式时的 SYNC 引脚功能

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1348771/ucc28950-sync-pin-function-when-used-in-slave-mode

器件型号:UCC28950


我们在从模式下使用 UCC28950。

请告诉我以下情况。

Q1.从 SYNC 的下降沿到 CLK 的下降沿的时间是多少。

Q2. SYNC 到输出 CLK 的下降阈值是多少?

Q3.请告诉我当 CLK 脉冲为高电平时 SYNC 下降时会发生什么情况。

由于 SYNC 端子的噪声、OUTA 和 B 输出变得像双脉冲。我想了解如何采取对策。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询已收到、正在审核中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您谈论的时间是 TPW、该时间通常为2.5us。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请检查下面的波形。

    OUTB 在距 SYNC 下降沿2.5us 内反相。

    在主模式下使用时的同步脉冲宽度不是2.5us?

    CH1:SYNC、  CH3:OUTB

    另外、三个问题只有一个答案。 请同时回答其余两个问题。
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您测量错误。  您应该测量同步脉冲的上升沿到后沿。

    从您的图来看、它看起来是2.5us。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    你在谈论什么时期? 请说明清楚。

    了解 CLK 信号是在 SYNC 信号下降后产生的、而 OUTA 和 B 根据 CLK 信号下降而反相是否正确?

    正如我多次说过的、请回答第二季度和第三季度。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    重新读取此内容后、我认为该器件在主器件配置下运行。  我之前提到同步信号(TPW)的周期、距离您的波形约2.5us。  我的错。

    请在下方查看您的问题答案。

    Q1.从 SYNC 的下降沿到 CLK 的下降沿的时间是多少。

    >该 SYNC 信号在正确使用时应提供90度相移。

    >要执行此操作、CLK 实际上将是45度脉冲。

    >因此 CLK 周期应为(45/180)*(1/FSW)

    Q2. SYNC 到输出 CLK 的下降阈值是多少?

    >我查看了数据表,但没有提供。  但是、同步比较器使用 CMOS 逻辑电平。

    Q3.请告诉我当 CLK 脉冲为高电平时 SYNC 下降时会发生什么情况。

    >请参考数据表中的图44。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    关于 Q3、我想知道会出现以下两种模式中的哪种。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它实际上会同步不会被忽略的时钟。  时间应该是基于频率所需的时间以及产生相移所需的时间。

    此致、