This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070A:更新 kVFF 值并重置 VINAC 峰值检测器

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1351844/ucc28070a-updating-kvff-value-and-resetting-vinac-peak-detector

器件型号:UCC28070A
主题中讨论的其他器件:UCC28070

您好!

有关相关表/值、我们有以下问题: kVFF 值何时更新、VINAC 峰值检测器何时复位?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:  

    感谢您关于 UCC28070 PFC 控制器 kVFF 功能的问题。  

    每次初始上电(VDD 超过导通阈值)时、 不管实际的 VINAC 电压是多少、IMO 公式中的 kVFF 系数都设置为3.857V^2 (8级)。  这是为了确保 IMO 电流基准增益在启动时保持最小。

    每当瞬时 VINAC 电压降至0.7V"过零"阈值以下时、VINAC 峰值检测器就会"复位"。  不是完全复位为零、但内部 kVFF 电平是根据 过零之前在 VINAC 捕获的上一个峰值电压设置的。  因此、只有在峰值后有一些时间滞后的整流输入的下降斜率边沿期间、才会更新低压降输入电压的 kVFF 电平。  
    注意:如果 VINAC 由于某种原因不能低于0.7V 阈值(例如在轻负载或直流输入时 Cin 上保持的电荷)、则即使输入电压下降、也无法更新 kVFF 电平。  电流环路增益较低、并且在 kVFF 更新为较低电平之前无法达到最大输出功率。  

    另一方面、当超过上升阈值(如上表所示)时、上升输入电压会立即将 kVFF 系数更改为更高的电平。   
    下降阈值的迟滞低于每个上升阈值5%、以避免在电平边界附近发生抖动。  

    数据表中讨论了该信息。  

    注意:(上述)表6-1的前三列(和迟滞)是所有 UCC28070x 控制器中的固定值。  第四列中的值基于400V/3V 的 VINAC 分压比。  如果将 PFC 输出电压编程为高于或低于400V (例如385V 或410V 等)的电压、则每个 kVFF 电平对应的输入电压(Vin)峰值范围将根据 Vinac (pk) x (Vout/3V)与表6-1中的值不同。   

    此致、
    乌尔里希