This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24735:是否需要使用18650电池进行4S 平衡?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24735, BQ29209, BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1350824/bq24735-is-necessary-4s-balancing-with-18650-battery

器件型号:BQ24735
主题中讨论的其他器件: BQ29209BQ77915

大家好!

我正在评估该应用:

  • 电池供电电路板
  • 4个18650芯
  • 单节电池具有 PCM
  • 我需要将这些电池串联放置、
  • 用于充电器的 BQ24735
  • 我将板载微控制器

Question:

  • 是否有必要使用18650进行电池平衡? 有一个像 BQ29209这样的简单 IC 可以对4节电池执行该操作?
  • 如果我不平衡电池、会发生什么情况? 运行时间有问题? 细胞的危险行为?

我发现18650 (每个单元都有一个 PCM)是串联的,没有平衡。

因此、我不确定我是否需要它

我在 TI 产品系列中没有找到用于4节电池的简单平衡器。 增益带宽积 。

我正在尝试设计一个 MCU 管理的平衡器。 这里是我的草稿。

我可以读取单节电池的电压(在这里、您不会看到模拟前端)、并且我可以为任何电池应用放电电阻器。

感谢您对我的问题的任何答复。

谢谢

斯特凡诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stefano:

    随着时间的推移、电芯会随着充电、放电和老化而变得越来越不平衡。 随着它们变得越来越失衡、您将失去越来越多的容量(您的充电和放电受最高和最低电压电池的限制)。 我不是细胞化学的专家,所以我不能告诉你对于你的特定细胞会是什么样的。

    这个来自去年 BMS 研讨会的演示进行了更详细的解释: https://www.ti.com/lit/SLYP943。

    为了平衡4节电池、我推荐使用 bq77915。 它比 bq29209更多的功能、本身支持3-5个、因此您无需实施堆叠解决方案。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

     感谢您的回复。

    这对您有关 BMS 研讨会的看法非常有用。

    BQ77915的好建议是、我之前在 TI 目录中搜索时已将它丢失了。

    此致

    斯特凡诺