This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:BQstudio 无法识别电池。

Guru**** 2812185 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1342930/bq34z100evm-bqstudio-does-not-recognize-the-battery

器件型号:BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

大家好!

BQstudio 无法正确识别电池。

当我检查 BAT 引脚的电压值时、它为0V。

 EVM 顶部的引脚配置 如下所示。

电池为24V。根据指南、跳线引脚按以下配置连接。

J2为32V

J3 = a

但是、当工作电压为4V 且引脚配置小于5V 时、可以正确识别该引脚。

J2 =开路

J3 = a

请告诉我以24V 电压运行时跳线引脚的引脚配置。

此致、

Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryusuke,

    感谢您打开新主题帖。

    您的引脚配置看起来正确、当您将 J2跳线移动到16V (或48V)时、BAT 上的电压是否仍然为0?

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    即使 J2跳线设置发生更改、bqStudio 中的电压()也不会改变。

    BAT 引脚上的电压也是0mV。

    我还有其他问题。

    1) 1) 我是否需要按住 EVM 中的 SW1才能让 bqStudio 识别 Voltage ()?

    BAT+=24000 mV、J2 =32V

    发现通过按下 SW1对 BAT 引脚施加了大约0.6V 的电压。

    bqstudio 上的 Voltage ()约为550mV (接近值)。

    2) 2) 软件是否需要对器件进行配置以了解确切的电压?

    我怀疑它与 Voltscale()有关。

    此致、

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)不是、不需要按 SW1、SW1用于启用 LED

    2) VoltScale 用于缩放固件中的输入电压和硬件上的分压器。

    当您打开 Bqstuido 时、它会读取到什么电压?

    你做过任何校准了吗?

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    VBAT 引脚约为600mV、对吧?

    1) 1) Vscale Lo 的电压值通过引脚 TP2测得。

    当按下开关时、

    TP2=0.6V

    TP1=24V

    系统电压。

    您是否确实需要按下开关? 如果您不需要按下它、那么这个 EVM 是否损坏了?

    2) 2)它为0V。

    此致、

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryusuke,

    计算结果看起来正确。

    SW1不需要按下。

    尝试使用 BQstudio 校准电压。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    我无法校准。 原因是什么?

    闪存更新 OK Cell Volt 被重新写入0mmV。

    容量显示为0.6V、但 VBAT = 24V、同时按下 LED 按钮。

    我共享屏幕截图。

    我想了解红色部分的"校准-电芯电压校正超出允许的范围"的详细信息。

    此致、

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryusuke,

    我相信这个 e2e 会解答您的问题- (+) BQ34Z100-G1:电压校准"电芯电压校正超出允许的范围"-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    (+)[常见问题解答] BQ34Z100-G1:如何校准高电压下的电量计-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    作为参考、因为您好像经常使用34z100 - (+)[常见问题解答] BQ34Z100-G1:BQ34Z100-G1常见问题解答-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    我成功地反映了产能值。

    感谢您提供的适当指导!

    Ryusuke