This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120F3A:使用电池或 VIN 供电后、RESET 输出引脚始终为低电平

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25120F3A, BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1350443/bq25120f3a-reset-output-pin-is-always-low-after-powering-with-battery-or-vin

器件型号:BQ25120F3A
主题中讨论的其他器件: BQ25120A

您好!  

    在使用电池或 VIN 供电后、BQ25120F3A RESET 输出引脚似乎始终为低电平。 由于此问题,无法对 MCU 进行编程。  

请告诉我  BQ25120F3A   复位 始终为低电平的可能原因。 需要 通过 I2C 进行任何初始化以 禁用由于出厂设置而导致的任何功能?  

PCB 的历史

+++++++++++++++++++++++++++++++++

 在第一版 PCB 中、我们的设计从 BQ25120A 开始、所有接口都能正常工作。   后来用 BQ25120F3A 替换了几块电路板、并且在第一版 PCB 中均可正常工作。  

一旦我们开始使用第二版 PCB、我们 立即在 PCB 中使用了 BQ25120F3A、但它似乎始终很低。  

此致

苏德黑尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudheer:

    有关更多背景信息、请回答以下问题:

    -当发生这种情况时,您能确认 VIN、VBAT、VPMID 和 VSYS 吗?

    -另外,您能分享您的原理图吗?

    -您能否描述与 BQ 或重置网络相关的任何更改,这些更改可能在不同的 PCB 版本之间发生变化?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请在下面找到我的答案。   让我们了解     导致复位信号出现任何问题的 BQ25120F3A 出厂设置? 它需要一个编程?  

    1.-发生这种情况时、您能否确认 VIN、VBAT、VPMID 和 VSYS?

    AN:VIN =5,稳定  

    VBAT =正在检测电池。 蓄电池电压正常

    VPMID = 5V、稳定

     VSYS = 1.8V,稳定

    2.-另外,您能分享您的原理图吗?

    所附示意图  

    e2e.ti.com/.../BQ25120F3AYFP.pdf

    3. -您能否描述与 BQ 或重置网络相关的任何更改,这些更改可能在不同的 PCB 版本之间发生变化?

    在 PCB 修订之间,进行了以下更改:

    1.   将 BQ25120A 替换为  BQ25120F3A。 但 从 TI 收到并安装在第一修订版 PCB 上的 BQ25120F3A 样片很少、所有样片都运行良好。  

    2. 第二版中连接到 MR#引脚的 GPIO 已与另一个 GPIO 进行了更改。 第二修订版本中没有针对 GPIO 的上拉(MCU 端)。 在第一修订版中,第一修订版中有针对 GPIO 的上拉(MCU 侧)  

    此致

    苏德黑尔 G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请进行任何更新。

    此致

    苏德黑尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudheer:

    通过查看原理图、似乎不存在会导致/RESET 引脚保持低电平的问题。 MR 电压是否被拉至低电平?

    或者、是否有任何可能将 BQ 外部的/RESET 引脚拉低的情况?

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的详细答复。

    在调试更多 PCB 后、可以注意到问题是一批 MCU 不带有 BQ 芯片。  

     而且、我用一个可以批量生产的 MCU 取代了一块板上不能工作的 MCU。 更换 MCU 后、电路板工作正常。

     感谢您的支持。

    此致

    苏德黑尔