This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54425:IC 中 VO 引脚的设计注意事项

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1351492/tps54425-design-considerations-of-vo-pin-in-ics

器件型号:TPS54425

你好。

我有几个关于 IC 的问题、特别是关于 VO 引脚。

 

VO 引脚在 IC 中的作用是什么? 它是输入引脚吗?

我在数据表中找不到有关 VO 引脚的详细信息。 您能否对它的功能以及它是否为输入引脚提供一些见解?

在设计方面、AW 模式需要考虑哪些因素?

如果您能提供有关如何设计 AW 模式的指导或建议、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VO 引脚是直接检测输出电压的引脚、因此它是输入引脚。 当 Vout 下降时、该引脚可以立即检测到它并启动下一个周期、以实现最佳的瞬态性能。

    什么是 AW 模式? 您能解释一下吗?

    谢谢。

    此致、

    石屏市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    AW 是 Artwork 的缩写。 AW 模式是指印刷电路板布局。

    对于 VO 引脚的 PCB 布局、您有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在数据表中或 EVM 用户指南中的布局图中看到我们的布局注意事项。 谢谢。

    此致、

    石屏市