This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54302:IC 切割输出

Guru**** 1818760 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54302
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1350887/tps54302-ic-cutting-output

器件型号:TPS54302

您好论坛:

我正在使用 TPS54302将8V 电源转换为5V。 这用于运行 RPI Pico、RPI CM4和 LoRa 模块等其他系统。 当我将天线连接到 LoRa 时、整个系统正在关闭、一旦我打开该器件、一切都正常。 这种关断问题偶尔会出现、但仍然会出现。 我的重点是、TPS 会在哪些情况下降低输出功率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Amit

    在将天线连接到 LoRa 时、您能否捕获 TPS54302的 Vo、SW 的波形? 我假设当您连接天线时有负载跳变、 您对 TPS54302的负载有什么想法吗? 另外、您能否分享更多有关原理图的信息?

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GUI、您好!

    实际上、IC 切割输出的这种行为非常随机、并且不太可能发生。 50次中的一个想法、它发生了2-3次。 因此、捕获波形的可能性很大。

    TPS 在8V 输入电源下的最大电流消耗为1.2A、但传输期间该电流消耗。 如果器件在连接天线时关闭、则会在器件处于接收模式时发生这种情况。 在此模式下、器件的总流耗为0.3-0.4A。  

    此致

    阿米特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Amit

    TPS54302将在 Vin 低于 VIN UVLO 或 V_EN 低于使能阈值时关闭。

    当过流保护或热关断时、它可以进入断续模式。

    如果您能够在异常运行期间捕获波形、那么确定问题原因将非常有用。

    谢谢、此致。