This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61199:TPS61199烧毁

Guru**** 2630915 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61199

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1343527/tps61199-tps61199-burnout

器件型号:TPS61199

我在一个板上制作了两个 TPS61199。

使用2个 FB 应用100mA

 同样,印刷电路板的布局也几乎相似。 部件相同。

但是,左右两侧的波形和症状是不同的。 左侧是正常的、右侧的几个电路板有缺陷。

右侧通常会灼伤皮肤

我不知道为什么原因。  请帮我。

e2e.ti.com/.../TPS61199.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dongwoo、

    这是一个两层板吗? 您是否检查了哪个特定引脚短路?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有自己的理由发现栅极驱动器烧坏的原因。  增大电阻值并停止烧写。  

    但,为什么原因 ? 我不知道。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dongwoo、

    很抱歉、我可能无法完全理解您的描述。 您是说您已确认引脚17 GDRV 损坏了吗?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     开机时间 徽标 位置"S" 烧毁  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dongwoo、

    首先可以检查哪个引脚损坏、请使用万用表二极管模式、将红色探头连接到 GND、然后使用黑色探头触摸 TPS61199的每个引脚。

    理论上、正常引脚将显示100mV 的电压、表示存在 ESD。 但损坏的引脚可能显示短路或开路。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VDD 引脚是低值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dongwoo、

    我可以知道您使用的 EN 电压是多少吗?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     主电源24V 输入 CPU OUT 5V EN 控制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dongwoo、

    您是否可以使用~2/3 VIN 等更高的 EN 电压?

    Br

    帕特里克