This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25143-Q1:待机模式:双相单端输出

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25143-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1351756/lm25143-q1-standby-mode-dual-phase-single-out

器件型号:LM25143-Q1

大家好、

您能否建议如何在待机模式下配置 LM25143-Q1?

我在常规工作模式下配置双相单3.3V 输出、并计划切换到待机模式

我的系统可以节省功耗。  

我知道双相模式不支持待机模式、因此我需要切换到单相模式并禁用通道2。  

请参阅以下2项设置、我计划在操作期间即时开启。  

当我按如下所示配置待机模式时、器件无法启动。 然后我从 COMP1引脚断开 COMP2引脚、

然后器件启动并以待机模式运行。  

问题1:是否需要从 COMP1引脚上断开 COMP2引脚以启用待机模式?

问题2:如果我动态切换常规模式和待机模式、是否存在任何问题?  

常规模式(双相单输出)配置  

模式:连接到 VDDA

DEMB:VDDA

FB1:VDDA (3.3V)

FB2:AGND

EN1/EN2:已启用

COMP1/2:相互连接

待机模式(单相单输出)配置

模式:AGND 直接或通过10千欧

DEMB:GND

FB1:VDDA (3.3V)

FB2:AGND

EN2:AGND (禁用)

COMP1:AGND 通过 COMP 组件

COMP2:连接到 COMP1 (或打开)  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信二三:

    模式仅在启动时检查、不能动态更改。

    请参阅下面的、了解模式连接低电平的替代方案。 此原理图实际上展示了 EVM 进行两相设计所做的更改(在本例中、Vout 为13.8V)。

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim-san:

    如果将 MODE 连接到 AGND、那么该器件将用作单相双路输出正确吗?

    此原理图是否意味着断开 FB2环路并通过缓冲放大器将通道1 FB 环路插入到 COMP2、正确?

    内部误差放大器通道2是否影响操作?  

    您能建议如何进入待机模式吗?  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MODE 至 GND 将 IC 配置为双路输出、其中控制器可以进入超低静态电流模式以优化轻负载效率。 然后、我们通过允许 COMP1驱动 COMP2来"强制"其在两相单输出模式下运行。