大家好、
您能否建议如何在待机模式下配置 LM25143-Q1?
我在常规工作模式下配置双相单3.3V 输出、并计划切换到待机模式
我的系统可以节省功耗。
我知道双相模式不支持待机模式、因此我需要切换到单相模式并禁用通道2。
请参阅以下2项设置、我计划在操作期间即时开启。
当我按如下所示配置待机模式时、器件无法启动。 然后我从 COMP1引脚断开 COMP2引脚、
然后器件启动并以待机模式运行。
问题1:是否需要从 COMP1引脚上断开 COMP2引脚以启用待机模式?
问题2:如果我动态切换常规模式和待机模式、是否存在任何问题?
常规模式(双相单输出)配置
模式:连接到 VDDA
DEMB:VDDA
FB1:VDDA (3.3V)
FB2:AGND
EN1/EN2:已启用
COMP1/2:相互连接
待机模式(单相单输出)配置
模式:AGND 直接或通过10千欧
DEMB:GND
FB1:VDDA (3.3V)
FB2:AGND
EN2:AGND (禁用)
COMP1:AGND 通过 COMP 组件
COMP2:连接到 COMP1 (或打开)
此致、