This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C40:UCC28C40相关问题

Guru**** 2504965 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C40

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1346454/ucc28c40-ucc28c40-related-issues

器件型号:UCC28C40

您好,

UCC28C40在70摄氏度的高温下进行了测试、当输出1A 负载时、输出电压过高。 该产品设计的输出电压为5.05V、精度为1%。 但在测试过程中、有些产品未经认证、输出电压为5.12-5.15V、输出电压的精度无法达到。 您能帮助分析原因吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供原理图供查看、以查看任何线索。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于很长一段时间没有沟通、我假设您不需要支持、并且您的问题已得到解决。 我将关闭该主题。