This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2805-Q1:UCC2805-Q1、UCC2803-Q1

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1351279/ucc2805-q1-ucc2805-q1-ucc2803-q1

器件型号:UCC2805-Q1
你好? 我叫 HL Mando 研究员 Seongtaek Oh。 

目前、我们在内部项目中将 UCC2805-Q1用作反激式 SMPS 电源器件。

此处、SMPS 的输出(=用作栅极驱动器电源)需要更多负载。 考虑占空比、我估计需要大约60%到70%。

然而、当 UCC2805器件超过最大值50%(=此值可以在数据表中确认)时、输出电压出现下降。

我们想用 UCC2803-Q1器件代替它、这样会将占空比最大值增加到100%。

通过查看数据表、可以确定只有占空比最大值增加、并且两个器件的其他规格完全相同。

请检查在从 UCC2805到 UCC2803仅替换同一电路中的 IC 元件时是否会出现任何问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC2803Q1占空比可> 50%。 当占空比大于50%时、通常需要进行电流斜率补偿、以帮助解决次谐波纹波问题。 如果您的电路没有此电流斜率补偿、则需要在您的电路中添加此类电流斜率补偿。 数据表包含有关斜坡补偿的部分、因此您可以查看该部分以补充您的电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的评分 我们计划在设计中体现这些建议。