This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM117HVQML:LM117HVQM

Guru**** 2422790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1351309/lm117hvqml-lm117hvqm

器件型号:LM117HVQML

내부 Bolck도에 D3와 같이、diode가 있어서 입력 surge에 대해 대책이 가능한지 齐纳 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    内部电极 DIAGRAM 问题。
    是否有像 D2和 D3之类的齐纳二极管、所以是否可以采取措施来应对输入浪涌?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、LP-MWL 团队

    我的客户询问 Vin 的 D2、D3的方框图。

    客户想知道这些 D2和 D3能够保护浪涌免受输入电压影响? 如果是、您能否与我们分享它可以保护的浪涌规格?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    我认为齐纳二极管的作用不是为了在 VIN 上提供浪涌保护。 无论如何、都有一个串联18k 电阻器、因此这已经限制了它们吸收的电流/功率。 如果他们预测的浪涌超过器件额定值、则需要添加外部电路。  

    此致、

    尼克