This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2981:可调版本的输出范围是多少?

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1351703/lp2981-what-is-the-output-range-for-the-adjustable-version

器件型号:LP2981

似乎很少有 mfrs 列出了可调 LDO 的输出范围。

对于固定电压版本只能达到5V 的器件、可调电压版本的输出可以更高吗? 比如5.5V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    从数据表中可以看出、此器件似乎没有可调节版本。  

    通常对于具有可调版本的 LDO、可以将输出提高、但由于该器件似乎没有可调版本、情况就并非如此。

    此致、

    汉娜