This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62742:输出电流高于400mA 的降压 TPS62742

Guru**** 2813465 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1350525/tps62742-buck-with-higher-output-current-than-400ma-tps62742

器件型号:TPS62742

您好!

我们正在考虑使用 TPS62742进行传感器节点设计、喜欢它控制传感器负载电源的功能。 但它仅具有400mA 总电流输出、我们假设该输出由 Vout 和负载共享。 您是否了解具有更高 Iout 电流和小尺寸的类似控制降压转换器?  

非常感谢、

艾伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    感谢您使用 E2E、

    我们没有像  TPS62742这样输出电流更高的器件。

    即使采用较小的封装、我们的器件确实具有较高的输出电流和较低的 Iq、但没有 CTRL 和 LOAD 引脚、在这种情况下、您需要使用单独的 LDO 来实现该功能。

    我推荐以下具有 更高输出电流、更低 Iq 和更小封装的器件。

    https://www.ti.com/product/TPS62840

    https://www.ti.com/product/TPS62843

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moheddin、

    感谢您的答复。 任何 Iour 更高、CTRL/负载更小且占用空间更小的 LDO 呢?

    此致、

    艾伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    如果有任何 Iour 更高的 LDO 和 CTRL/负载低占用空间的 LDO?

    这是 LDO 团队可以回答的问题。

    我来指定一个相应的小组。

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢莫海丁!

    大家好、  

    我会与团队确认并与您联系。

    Br、

    埃林