This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5810:当 LED 通电但 VCC 断电时、OUT0出现电流泄漏

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1342702/lp5810-current-leak-in-out0-when-leds-are-powered-but-vcc-is-down

器件型号:LP5810

我们 设计了 LED 直接从 VBAT (2.9-3、4V LiFePo4电池)供电、并且 LED 驱动器 VCC 连接到稳压的3、3V。 RGB LED 连接到 输出0-2  

当我们从 VCC 切断电源(关闭稳压器)时、我们可以观察到通道0中的红色 LED 亮起、并且我们测量了消耗到 out0的0.14mA 功率。 这是否正常?

文档应说明如果 LED 通电、则应显示 VCC ... 现在我们有一个一直发光的电源按钮...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Veikko:

    不应该发生这种情况、您能否将红色 LED 替换为另一个 LED、以查看是否存在相同的行为? 谢谢!

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。 我们使用不同的红色 LED 进行了测试、得到了相同的结果。 来自输入端的电流会消耗到 VCC 网络。 这样我们就可以在0-2输出中通过3.3V VBAT 线路驱动 RGB LED。 如果 VCC 引脚现在接地、LED 亮起白色、因此所有芯片均亮起。 针对我们的权变措施是为 LED 和 VCC 使用相同的电源网、但这并不是最佳状态、因为我们不会使稳压器过载。 希望使用直接 VBAT 来驱动 LED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Veikklo:

    您能测量一下当前的芯片是否有坏的、根据您的描述、我觉得当前的芯片有坏的感觉、否则就不会出现这种现象、或者您能否分享一张方框图来描述您遇到的问题、我对它的理解不当时的情况。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 我们完成了小的初始生产修补程序、并且它们具有相同的行为。 这是 LED 驱动器和电源按钮组件的原理图。 关闭电源时、+3V3被调节至低电平。  VBAT 直接连接到 LiFePo4电池、始终处于开启状态。

    -维科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Veikko:

    您能否将总体原理图分享到我的电子邮件(jared-zhou@ti.com)中、因为我认为这不是我们的 IC 问题吗? 实际上、我们有很多使用 LP581x 系列的客户、他们都没有看到您所说的问题。 我想您可以从系统层面了解这一点。

    BR、Jared