This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066IEVM-626:LM5066IEVM-626:

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5066I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1351672/lm5066ievm-626-lm5066ievm-626

器件型号:LM5066IEVM-626
主题中讨论的其他器件:LM5066I

大家好。 根据用户手册、应该会提示我安装连接到此 EVB 的 FT2232H 迷你模块驱动程序。 我没有得到这种提示。 在哪里可以安装所需的特定软件/驱动 程序、以便使用 FT2232H 迷你模块驱动程序从 EVB 读取信息。  

此外、安装驱动程序后、应该能够使用连接到 LM5066i 控制器二极管引脚的温度二极管电路来测量热插拔 MOSFET 的瞬时温度?  

谢谢。此致、  

Abhishek Bhandari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    您是否安装了这两个板?

    正确、我应该能够 使用连接到 LM5066i 控制器二极管引脚的温度二极管电路来测量热插拔 MOSFET 的瞬时温度。