This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82912:该器件是否满足传导噪声和辐射噪声的 EMI 限制?

Guru**** 2536190 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82912

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1350891/tpsm82912-does-this-device-meet-emi-limits-for-conducted-and-radiation-noise

器件型号:TPSM82912

大家好!

我想知道 TPSM82912对传导噪声和辐射噪声的抵抗能力。

该器件的 EMC 是否符合 CISPR 和 IEC 等标准?

如果是、课程是什么?

请告诉我、是否有关于 EMI 或 EMS 的法规。

此致、

Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryusuke,

    可能我们没有这个报告、因为它没有显示在数据表或 EVM 用户指南中。 但我将在内部检查。 谢谢。

    此致、

    石屏市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shipeng:

    感谢您的答复。

    进展如何?

    如果有任何 EMI 或 EMS 报告、请告诉我。

    此致、

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Ryusuke,

    抱歉、我们没有此器件的 EMI 报告。  

    此致、

    鸿嘉