This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54361-Q1:使用 DAC 对 TPS54361-Q1进行动态控制

Guru**** 2504655 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54361-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1347040/tps54361-q1-dynamic-control-of-tps54361-q1-with-dac

器件型号:TPS54361-Q1

您好!

是否可以 使用 DAC 动态调整 TPS54361-Q1的输出电压、如应用报告 SLVA861所示?

谢谢你。

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:  

    不可以、无法通过电流 DAC 动态调节输出电压。 TPS54361-Q1的 FB 引脚是高阻抗输入、没有将内部电阻器连接到输出端。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    如果没有其他问题、请点击"Resolved"以关闭主题。 谢谢!