This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM62460-Q1:模型 NDA

Guru**** 2563860 points
Other Parts Discussed in Thread: LM62460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1352116/lm62460-q1-nda-for-model

器件型号:LM62460-Q1
主题中讨论的其他器件:LM62460

您好!

我不熟悉该过程。

我正在寻求签署 NDA、以获取 LM62460的未加密 SPICE 模型。

我的组织的本质意味着不管怎样都不会被释放,所以秘密会与我保持安全。

正确

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请与您当地的 TI 代表联系、他们可以帮助您签订 NDA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从何处可以找到它? 我们通常从经销商处购买器件、不会直接与 TI 进行交易。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以问一下申请未加密的 SPICE 模型的原因吗? 另外,你在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用除 PSpice 之外的其他 SPICE 软件、因此可以将模型插入包含来自多个其他制造商的器件的更宽电路中。 如果您得到我、我们不会因为一个 TI 器件而直接改用 PSpice。 除了我们当中的许多人以外、一般都不喜欢 OrCAD 产品。 基本上是出于兼容性方面的原因。

    更具体地说、我们在加拿大和魁北克。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以联系我们的客户晚餐中心以获得额外帮助。

    https://www.ti.com/info/customer-support.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="603259" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1352116/lm62460-q1-nda-for-model/5155094 #5155094"]我们使用除 PSpice 之外的其他 SPICE 软件,因此需要在包含来自多个其他制造商的部件的更宽电路中插入模型。 如果您得到我、我们不会因为一个 TI 器件而直接改用 PSpice。 除了我们当中的许多人以外、一般都不喜欢 OrCAD 产品。 它基本上是出于兼容性的原因。

    只要您知道、我们提供的未加密模型(一旦签署了 NDA)可能不适用于我们不支持的其他 SPICE 程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 如果是这样、我们将以不同的方式、我想、这将不是理想的方式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您能与 TI 取得 NDA、请告诉我。