This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:OTP 寄存器错误、可能吗?

Guru**** 2599225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1352133/bq79616-q1-otp-register-error-maybe

器件型号:BQ79616-Q1

寄存器设置不一致。 这是错误吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个寄存器具有相同的名称、但说明不同。 我想知道我的汇流条是2-3、我应该翻转电池2-3上的两个位还是只翻转其中的一个?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wei、您好!
    当您想要使用 VC 通道来测量汇流条时、使用这些寄存器。 您最多可以将两个 VC 通道设置为汇流条测量。 这就是这两个寄存器的用途。

    您还可以阅读此部分、以获取有关这些寄存器的更多信息。  

    此致!

       昆廷  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我想我明白了。 即使描述不同、它更多的是用于 VC 通道上汇流条连接的测量。 感谢您的澄清。