This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:充电损耗补偿

Guru**** 2926680 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1349797/bq4050-charge-loss-compensation

器件型号:BQ4050

您好论坛

我需要更加清楚地了解电荷损耗补偿参数、CCC 电流阈值和 CCC 电压阈值。 BQ4050用户手册中提供的知识对我没有帮助。 我正在使用容量为6800mA 的2S 锂离子电池、最大充电电压为8.4V。 系统的最大充电电流为4A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    有关充电损耗补偿参数如何工作的更多信息、可在下面找到:

    此信息包含在高级充电算法文档中、文档位于此处:

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua875 

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分

    您能否解释 CCC current threshold 和 CCC voltage threshold 术语。 根据我的知识、CCC Voltage threshold (CCC 电压阈值)是最大电池电压(如果是锂离子电池、则为4.2V)、并且根据您提供的文档、我认为 CCC Current threshold (CCC 电流阈值)是 IR 补偿的充电电流 (例如、如果充电电流设置为4A、充电电流为3.57A、则3.57A 为 IR 补偿充电电流)。  

    我可能弄错了、纠正我

    此致

    阿米特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    我认为您正确设置了 CCC 电压阈值、它应设置为最大电芯电压。 关于 CCC Current Threshold、我认为应将其设置为 IR 补偿的充电电流、并且您的过程也是正确的、因为充电损耗补偿条件遵循相同的条件。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    我学习了  线程、它介绍了 CCC 电压阈值。 但是、我不清楚 CCC 电流阈值的行为。 我遇到了 另一个 关于电流阈值的线程。 但是、我无法理解设置的值4200mV、当充电电流小于电流阈值时、哪个参数是设置的4200mV 参数?  


    此致、

    阿米特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    我认为、在您所指的第二个线程中、它们显示了 CCC Voltage Threshold 是如果检测到电流下降、电荷也将增加的电压、通过低于 CCC Current Threshold 的电流下降来显示。 在 TRM 中、4200mV 值是 CCC Voltage Threshold 的默认值。 他们在该线程中引用的4100mV 值是当没有检测到电流压降时的标准充电电压。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    我实际上不相信。 我在上面的回复 充电损耗补偿中提到的两个线程:CCC 电压阈值、 充电损耗补偿 以及假设在第二个线程中设置的4200mV 是 CCC 电压阈值、一切都没有同步在一起。 两个线程中 CCC Voltage 阈值的说明不同、因此难以理解 CCC Current threshold 的说明。 您能提供一个详细的大图吗?

    此致

    阿米特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    在重新读取之前的两个线程后、我认为这里存在一个误解、其中说明:

    "高级充电算法中的 ec 温度充电电压设为4100mV 电压和3520mA。 如果电流在该范围内降至低于此值、则向充电器发出的电压请求将设置为4200mV。 请求提升电压以增加电流。 此操作由电量监测计完成、而不是由主机查询电压和电流并在需要时增大它们。"

    我认为他们对4200mV 默认电压的理解是关闭的。 根据上面看到的条件语句、ChargingVoltage 不会直接更改为 CCC Voltage Threshold、但会更改为充电算法 Voltage + CCC Voltage Threshold。 我不认为应将其更改为最大电芯电压值、但充电算法电压+ CCC Voltage Threshold 应等于当时的最大电芯电压。

    处于运行状态时、电流大于 CCC Current 阈值、充电电压将为充电算法+(PackVoltage - Voltage)。 我认为、CCC Voltage Threshold 应表示电池组电压和电量监测计将要表示的电压之间的最大差值、因为如果这些值继续增大、可能会使充电电压增加到不安全的值。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    我对上面的回复还不是很满意。 根据下表

    您解释的情况是"Limiting"状态、没有 CCC 电流阈值的条件。 在"Normal"和"Active"状态下、存在 CCC Current 阈值条件、但不存在 CCC Voltage threshold、两者都是独立的参数、如表所示。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    很抱歉耽误你的时间。 我已检查此器件的固件、可以确认电流必须大于 CCC Current Threshold 才能进入 Active 和 LIMIT 状态。

    我认为、当充电损耗补偿激活时、限制状态只是一个阈值。 当 CCC = 0时、监测计不测量 PackVoltage 和 Voltage 之间的差值。 然而、当 CCC 被激活时、我认为限制条件是为了防止 ChargingVoltage 增加到危险值。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺