This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PFCLLCSREVM034:高电压 VAC 输入

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256404, UCC25600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1351790/pfcllcsrevm034-high-voltage-vac-input

器件型号:PFCLLCSREVM034
主题中讨论的其他器件:UCC256404UCC25600

我看到了这个参考。 设计是不错的解决方案、但 UCC256404的 HV 引脚额定值仅高达700Vdc。 在以下条件下无法正常工作。 是否有建议或权变措施? 谢谢。   

PFC、输入480VAC、输出:750VDC

LLC、输入750Vdc、输出24V/10A

应用:用于电机驱动的工业电源

客户:WW

此致

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询已收到、正在审核中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC256404并非专为更高的输出电压范围而设计、该器件的电压限制为700V。 但是、您可以使用具有此功率级的 UCC25600并使用隔离式栅极驱动器。

    此致、