This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:快速充电计时器不会终止充电周期

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1351147/bq51050b-fast-charge-timer-does-not-terminate-the-charging-cycle

器件型号:BQ51050B

快速充电计时器列为10小时、但器件将无限期地继续充电。   
我的充电电流为250mA、终止电流为25mA、但器件周围的系统正在消耗70mA。
由于我的运行电流为70mA、终止电流为25mA、因此我的器件永远不会低于终止电流。
快速充电计时器是否应该停止充电周期、而不是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,罗伯特

    10小时计时器应停止充电并将 EPT06发送给发送器、发送器将设置故障条件。

    要检查的几件事:

    1.) 如果 TS 引脚测得的温度超出温度范围、它将暂停充电。

    2.) 如果 TX/RX 干扰并停止电源传输、它将重新启动并且计时器将重新启动。

    您是否有关于充电周期超过10小时的任何测试日志?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、


    感谢您的快速回复。

    温度始终正常、充电永不停止。  我将测量从充电器返回到系统的充电电流。
    我不确定如何监控这个。  充电底座中的充电器 IC 是 P9242 (Renesas)
    我没有任何电荷记录、但我会研究一种方法来做到这一点。

    不过、最根本的一点是、无论充电电流或终止电流有多低、计时器都应该在10小时后过期、并停止充电、除非发生了其他情况。 对吧?

    如果允许、请回答后续问题...

    如果计时器关闭并发送 EPT、则如果系统正常(意味着温度正常等)、充电周期应该/能够重新启动。
    这可以解释为什么我们会看到它一直存在。

    最佳

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Rob

    底线是,无论充电电流或终止电流有多低,计时器都应在10小时后过期并停止充电,除非发生其他外部资源。 正确吗?

    是的、10小时应该会设置故障。

    如果计时器关闭并发送 EPT,则应/是否可以重新启动充电循环[/报价]

    它不应重新启动充电。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    由于我的充电周期如此慢并且器件看起来可以成功充电(终止除外)、BQ51050B 是否已经退出快速充电模式并对计时器进入篡改模式不再有效?
    或者快速充电计时器是否在快速充电期间启动并且在充电周期成功完成之前从不关闭?

    最佳

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Rob

    由于我的充电周期太慢,设备似乎充电成功(终止除外),BQ51050B 是否已退出快速充电模式并进入篡改模式以不再激活计时器?

    快速充电(CC)和收尾模式(CV)都将成为10小时计时器的一部分。

    或者快速充电计时器是否在快速充电期间启动而直到充电周期成功完成后才关闭?

    是的、快速充电将启动计时器、而终止将完成充电周期。