This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:TPS65987D

Guru**** 1624165 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1348394/tps65987d-tps65987d

器件型号:TPS65987D

您好!
是 USB C 与 PD 正确之间的连接器(VBUS 和 CC 引脚)。
PD 控制器是否能够支持 AUX/SBU 多路复用?

Thankse2e.ti.com/.../8080.Hdmi-to-USB-c-3.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdul:  

    感谢您的联系。

    请给我们一些时间来审阅原理图。

    PD 控制器可支持通过 GPIO/I2C 控制外部 SBU/AUX 多路复用器。

    例如,您可以参阅 如何使用 TPS6598x I2C 在监视器设计中控制 TUSB564 ( TI.com ) 和 USB Type-C 交替模式:超越 USB ( TI.com )

    谢谢,

    舒巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢您、

    我正在等待您的回复...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdul:  

    我们将查看原理图并在明天更新。  

    谢谢,

    舒巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 

    您查看过原理图了吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdul:  

    用于延迟的应用。

    我在休假。

    我将在明天完成评估。

    谢谢,

    舒巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdul:  

    很抱歉耽误你的时间。  

    请在下面查找我的评论-

    1. PPHV2未连接到任何网络。 请重新检查。
    2. I2C1_IRQ 线路未使用?
    3. ADCIN 需要1%的外部电阻器容差
    4.不使用 HRESET 功能时将引脚接地
    5.建议在 CC 线路上提供 ESD 和 VBUS 短路保护
    6.通过 I2C1进行固件更新?
    7.在 VBUS 上添加肖特基和 TVS 二极管(9.2.1.2.2 VBUS 肖特基和 TVS 二极管)

    谢谢,

    舒巴