This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50EVM-561:BQ40Z50

Guru**** 2814695 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, EV2400, BQ34Z100EVM, BQ40Z50, BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1348960/bq40z50evm-561-bq40z50

器件型号:BQ40Z50EVM-561
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50、EV2400、BQ34Z100 BQ4050、BQ34Z100EVM

您好  

我们已购买用于电量监测计校准的 EV2400和 BQ40Z50EVM 套件。 我们已查看 BQ40Z50的用户指南、无法了解连接。

下面是我的资料:

1. EV2400

2. BQ40Z50EVM

 典型输出电压为11.1V 的3节3节电池组

请告诉我们、我们需要与电量监测计校准连接建立的连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Udesh、您好、

    您是否可以测量电池组中各电芯的电压、还是只能测量电池组的总电压?

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我无法测量各个电池电压。

    我只能测量整个电池组的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Udesh、您好、

    感谢您提供这些信息。 由于您无法测量每个电池的电压、因此 BQ40z50 EVM 不适合您。 我建议使用 BQ34Z100 EVM、因为这是电池组顶部的监测计、不依赖于测量每个电池的电压。

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。  

    我们已要求3节电池的电量监测计校准、我们正在使用电量监测计 BQ40Z50和 BQ4050z。 因此、根据 TI、我们可以使用套件 BQ40Z50对这两个器件进行电量监测计校准。

    因此、您能否检查并确认需要将哪个 EVK 用于 BQ40Z50和 BQ4050Z 校准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Udesh、您好、

    不需要、如果您无法访问每节电池、则需要使用 BQ34z100 EVM。

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。  

    我们使用两种电量监测计:

    1. BQ40Z50

    2. BQ4050

    敬请告知我们是否可以通过  BQ34z100 EVM 校准两个电量监测计

    此外、如 BQ34z100 EVM 的用户指南所述、此 EVM 用于校准 bq34z100电量监测计、但我们将使用另一个电量监测计。 请确认这是否也用于 BQ40Z50和 BQ4050校准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Udesh、您好、

    不可以、您无法使用 BQ34z100 EVM 校准这些电量监测计。

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    因此、我们需要使用哪个 EVK 来校准适用于3节电池的 BQ40z50和 BQZ4050。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Udesh、您好、

    当您说"EVK"时、您是指 EVM 吗? BQ40z50 EVM BQ4050 EVM 

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。  

    是的、我指的是 EVM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Udesh、您好、

    我之前的回复包含指向相应 EVM 的链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。  

    您能解释一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要校准 BQ40z50、您可以使用此 EVM: https://www.ti.com/tool/BQ40Z50EVM-561?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=app-bms-null-44700045336317365_prodfolderdynamic-cpc-pf-google-wwe_int&utm_content=prodfolddynamic&ds_k=DYNAMIC+SEARCH+ADS&DCM=yes&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMImfTJ16PMhQMVfEt_AB0aEAsAEAAYASAAEgL1VvD_BwE&gclsrc=aw.ds

    要校准 BQ4050、您可以使用此 EVM: www.ti.com/.../BQ4050EVM-561

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。  

    我们已经有了这些 EVM、但我们无法了解如何进行连接。 您能在这里帮助吗?

    我们将使用整个电池组、我们只能访问电池组的总电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Udesh、您好、

    如前所述、您需要访问每个单独的电池电芯端子才能使用 BQ4050 EVK 或 BQ40z50 EVK。 如果您只能获取电池组的总电压、则需要使用 BQ34z100 EVK。

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,尼克
    我们使用的是 BQ40Z50电量监测计 IC。 我们只能测量 3节电池组的总电压。  
    因此、请告知我们需要购买用于电量监测计校准的 EVM。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Udesh、您好!  

    由于您只能访问三节电池的总电压、因此无法使用 BQ40Z50EVM 或 BQ4050EVM。 这两种测量仪表都需要能够接触到各个电芯的电压、因此您需要能够接触到电池组中三个电芯中的每一个。 此处为您的电池组选择使用 BQ34Z100EVM。  

    此致、  

    Jonny.