This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6521905:芯片应用问题

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6521905, TPS65219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1352824/tps6521905-application-issues-of-chips

器件型号:TPS6521905
主题中讨论的其他器件: TPS65219

请问、如果 TPS6521905在启动期间检测到 RV、则会终止启动。 是否有办法避免这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的联系。 TPS65219 PMIC 会执行两项残余电压检查;一项在上电序列开始之前、另一项在上电序列期间(在每个上电插槽上、就在每个电源轨导通之前)。  

    通过对地址0x1E (位#7)上的"BYPASS_RAILS_DISCHA RGED_CHECK"寄存器字段进行重新编程、可以绕过第一次残余电压检查。 无法禁用第二次残余电压检查。  

    如果输出端的电压不是残余电压、而是主动强制到 PMIC 的外部电压、则将中止上电序列。 所有输出电压必须放电至低于 SCG 阈值(约260mV)、才能成功执行上电序列。 熔断电 流。  

    谢谢。

    布伦达