请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7H6003-SP 我想 根据下面的拓扑结构构建一个从12V 变为200V 的同步直流/直流升压转换器。 PWM 信号由运行控制环路的微控制器生成。 因此需要 使用此电源、以便可以在25V 和200V 之间的任何位置通过软件调整输出电压、而在这种情况下、当我们降低输出电压(负载停止工作)时、需要直流/直流转换器灌入电流。
我正在寻找合适的抗辐射栅极驱动器(>30kRad)、我正在考虑使用 TPS7H6003-SP。 这是合适的候选人吗?