This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H6003-SP:同步升压 DCDC 转换器

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7H6003-SP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1352844/tps7h6003-sp-syncronus-boost-dcdc-converter

器件型号:TPS7H6003-SP

我想 根据下面的拓扑结构构建一个从12V 变为200V 的同步直流/直流升压转换器。 PWM 信号由运行控制环路的微控制器生成。 因此需要 使用此电源、以便可以在25V 和200V 之间的任何位置通过软件调整输出电压、而在这种情况下、当我们降低输出电压(负载停止工作)时、需要直流/直流转换器灌入电流。   

我正在寻找合适的抗辐射栅极驱动器(>30kRad)、我正在考虑使用 TPS7H6003-SP。 这是合适的候选人吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    由于升压节点的电压比输出高一位、因此 TPS7H6003-SP 在技术上可能不符合要求。

    在如此高的占空比下、您可以根据自己的要求更轻松地设计非隔离型反激式器件、而这由您来决定。

    谢谢。
    丹尼尔