This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5036:ID 寄存器

Guru**** 2383630 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5036, BQ25601
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1352458/lp5036-id-register

器件型号:LP5036
主题中讨论的其他器件: BQ25601

大家好、

您能帮助检查 LP5036是否获得可供客户用于识别正确器件的 ID 寄存器吗?

谢谢、此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will、

    您能否告诉我、由于 LP50xx 系列具有用于标识不同器件的不同芯片地址、所以您对 ID 寄存器有什么含义?

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    与以下充电器器件一样、读回寄存器 REG0B、寄存器结果将是单个值、并指示该器件为 BQ25601。

    对于 LP5036、表示器件是 LP5036的只读寄存器。

    LP5036的寄存器是否像这样?

    谢谢、此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will、

    或许我们明天可以通过一个简短的通话来解决问题。

    BR、Jared