This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25306:IC 过热

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1349239/bq25306-ic-getting-heated-too-much

器件型号:BQ25306

团队、您好!

我们使用上述器件型号为电池充电。

我们到 bq25306的输入电压为12v、电流为6Amp。

电池为2节7.4V 锂离子电池。 我们已将充电电流设置为2.7安。 但问题是、对电池 BQ25306进行充电时会 发热。
我已经将原理图和电路板布局与此邮件一起附上。 有时会像短路一样损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashok:

    我认为您的版式文件没有附加到此帖子、您可以再次尝试附加吗?

    您是否还可以将原理图与用于该设计的元件共享?

    您是否能够在充电期间确认已对电池施加设定的充电电流?

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。 我已将所需文件随此邮件附上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、1安培后、IC 的热量会增加。 我们需要充电电流2.7安。

    目前、我们未使用电源路径管理、这意味着没有放置 Q1 MOSFET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashok:

    您是否在较高充电电流期间测量了 IC 的温度? 充电器是否会进行热调节?

    您的设计能获得怎样的效率? 这可以帮助我们确定需要在电路板上散发的热量。

    此致、

    怀亚特·凯勒  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前、我们尚未测量温度、但可以说温度大约为75到80 C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashok:

    您能否共享开关时的 SW 节点波形和 VBUS、VBAT 节点? 用于计算效率的输入/输出测量值是多少?

    如果您使 IC 保持更低的温度、您是否能够达到更高的充电电流? 这将消除热调节的可能性。

    此致、

    怀亚特·凯勒