This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5165:对最小输入电压的响应

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1352303/lm5165-response-to-minimum-input-voltage

器件型号:LM5165

大家好、我计划在设计中使用 LM5165Y (固定3V3器件)、在 COT 模式下实现0.1A 负载。 此部件的输入电压低至3.4V。 考虑到数据表第7.3.4节的公式4 以及考虑到电感器的 DCR 为0.5 Ω DCR 和高侧 MOS 的 RDS 为2 Ω、我的理解是:

当负载为0.1A 时、典型输出电压为3.15V;当负载为0.02A 时、 典型输出电压为3.3V 可保证。  

请确认我的理解是否正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 KrnB:

    假设您处于压降 D = 100%、则 OUT 将等于输入、小于 HS MOFET 和电感器 DCR 上的压降。

    希望这对您有所帮助。

    大卫。