This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692-Q1:降压-升压转换器 COUT

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1348911/tps92692-q1-buck-boost-converter-cout

器件型号:TPS92692-Q1

您好!
我正在设计一个降压-升压 LED 驱动器、我对输出电容有一个问题。 我在典型信息部分的数据表中看到、Cout 仅连接在 LED-和 LED+之间、但在典型应用中、Cout 连接在 LED-和 LED+之间、还有一个4.7uF 的电容器(C12)从 LED+连接到 GND。 我找不到在 LED+和 GND 之间连接所需的电容的任何提及。

对于我的应用,我计算的 Cout 最小值为27uF ,所以我将在 LED+和 LED-之间使用3*10uF -但我的问题是 LED+和 GND 之间需要多少 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MSCH:

    我很抱歉耽误你的时间。  我错过了这个帖子、这是我的错、因为我没有立即分配它。  Tuan 会负责解决您的技术问题。  

    -弗朗西斯·豪德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从输出到接地的电容器基本上是用于高频滤波到接地的电容器。  一般而言、1uF 至4.7uF 足以满足这一要求。

    谢谢 Tuan