This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21756-Q1:UCC2156的 PSpice 文件

Guru**** 2782475 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1347864/ucc21756-q1-pspice-file-for-ucc2156

器件型号:UCC21756-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC21750

大家好、我可以获得 UCC2156栅极驱动器的 PSpice 文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatkumar:

    我们 在下方分享了 UCC21750型号的 PSPICE 模型。 x756特定变体 PSpice 模型不可用。 这2个型号之间的唯一区别是 DESAT 阈值和 STO 下拉强度。 除了这2个特性外、所有其他特性均可使用以下 PSpice 模型进行仿真。  

    UCC21750 PSpice 瞬态模型

    谢谢

    萨西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatkumar:

    我一直在更新这些模型。 您正在使用什么 FET 模型? 下面是一个 UCC21750模型、我做了该模型、迄今为止仅适用于默认 PSPICE NMOS、但不能与第三方 SiC 模型收敛。

    如果您可以分享更多有关测试设置的信息、我可以尝试为您的电路配置 UCC21756模型。

    此致、

    肖恩

    e2e.ti.com/.../3660.UCC21750.lib

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sean、我使用的是第三方 SiC NMOS、UCC21750  使用 C3M0040120K (Cree wolfspeed)、不知何故、即使 UCC21750也 不使用 IMZA65R057M1H_L0 (Infineon)。 很抱歉、我无法在此处附加文件。 您能帮我解决此错误吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能需要使用 HSpice 来评估英飞凌模型。 我在将其导入到 PSPICE for TI 时遇到问题。 您知道此第三部分 FET 模型是否适用于 LTSPICE 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道英飞凌模型在 Ltspice 中工作、 但问题 驱动程序在 Ltspice 中不能正常工作。 即使在使用 Infineon 的第三方 FET 模型的时候、我也在使用 Cadence 进行 PSpice 仿真。 哪个 HSpice 软件可免费使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatkumar:

    HSpice 在为 FET 评估 BSIM 模型方面更强大、但并非免费。 PSpice 更适合设计具有多个不同模拟元件的子电路、但公司使用 PSIM 对开关电路进行大信号电源评估。

    很难获得一个在所有条件下都能正常工作的模型。  

    您尝试进行的最仿真是什么? 对于栅极驱动器和 FET 模型的导通和关断损耗、PSPICE 可能是一个很好的仿真器。 但是、如果 FET 模型在此处不起作用、您将不得不为 PSPICE 创建一个模型、或仅使用简单电压源评估 LTSPICE 中的 FET 模型、而不使用栅极驱动器模型。

    此致、

    肖恩