Other Parts Discussed in Thread: UCC21750
主题中讨论的其他器件:UCC21750
大家好、我可以获得 UCC2156栅极驱动器的 PSpice 文件吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: UCC21750
大家好、我可以获得 UCC2156栅极驱动器的 PSpice 文件吗?
尊敬的 Venkatkumar:
我们 在下方分享了 UCC21750型号的 PSPICE 模型。 x756特定变体 PSpice 模型不可用。 这2个型号之间的唯一区别是 DESAT 阈值和 STO 下拉强度。 除了这2个特性外、所有其他特性均可使用以下 PSpice 模型进行仿真。
谢谢
萨西
尊敬的 Venkatkumar:
我一直在更新这些模型。 您正在使用什么 FET 模型? 下面是一个 UCC21750模型、我做了该模型、迄今为止仅适用于默认 PSPICE NMOS、但不能与第三方 SiC 模型收敛。
如果您可以分享更多有关测试设置的信息、我可以尝试为您的电路配置 UCC21756模型。
此致、
肖恩
尊敬的 Venkatkumar:
HSpice 在为 FET 评估 BSIM 模型方面更强大、但并非免费。 PSpice 更适合设计具有多个不同模拟元件的子电路、但公司使用 PSIM 对开关电路进行大信号电源评估。
很难获得一个在所有条件下都能正常工作的模型。
您尝试进行的最仿真是什么? 对于栅极驱动器和 FET 模型的导通和关断损耗、PSPICE 可能是一个很好的仿真器。 但是、如果 FET 模型在此处不起作用、您将不得不为 PSPICE 创建一个模型、或仅使用简单电压源评估 LTSPICE 中的 FET 模型、而不使用栅极驱动器模型。
此致、
肖恩