This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5320SCEVM-058:客户是否可以使用 UCC5320S EVM 评估 SIC MOS

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1352483/ucc5320scevm-058-can-customer-use-ucc5320s-evm-evaluate-sic-mos

器件型号:UCC5320SCEVM-058

大家好、

您能否帮助检查客户是否可以在 UCC5320SEVM 中使用 UCC5350M 并将 SIC MOSFET 直接连接到 Q1位置? 非常感谢您的支持检查。

此致

Jie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jie:

    是的、我已经这么做过很多次。 如果您想评估此引脚功能、可以在米勒电流路径上使用0欧姆、或者可以完全移除关断电阻器。

    此致、

    肖恩