This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5310:检测意外电压和停止栅极输出

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC5390, TLV431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1352545/ucc5310-detects-unintended-voltage-and-stops-gate-output

器件型号:UCC5310
主题中讨论的其他器件:UCC5390

您好!

我想知道 TI 的隔离式栅极驱动器能否处理系统异常情况。

系统配置
・时:输出侧 VCC 耐受电压为40V、对 VCC2施加20V。
・正常工作时:以5V 的负偏置向 IGBT 栅极施加15V。
1:当・一个错误发生时:由于前一级电源电路中的一个误差、30V 被施加到输出侧 VCC。
发生错误时为・μ V:向 IGBT 栅极施加25V、负偏置电压为5V (栅极击穿电压超过20V)

问题
是否有一系列隔离式 栅极驱动器可以在异常情况下针对 IGBT 栅极过压采取措施? 预计具有以下功能。
■Ω 检测绝缘栅极驱动器侧的意外电压并停止栅极输出
■绝缘栅极驱动器的输出包含恒压电路、并且仅输出15V 电压。 等等

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    此栅极驱动器的绝对最大电源为33V。 根据我的测试结果、我可以告诉您、在直流稳态下、Vcc2可以承受高达46.5V 的电压。 但是、如果您尝试在此电源电压下进行切换、则会立即损坏输出侧。 此外、当电源电压高于绝对最大值这么高时、如果有大于70MHz 的瞬态电流注入栅极(并注入一个电源)、则会损坏输出级的前置驱动器。 在这种栅极驱动器系列中、UCC5390是最不易受损坏的。  

    在您的案例中、我认为我们可以说栅极驱动器在所有4种情况下都能正常工作。 但是、IGBT 可能会因栅极上的25V 电压而受损。 由于雪崩击穿、您通常会在出现少量 Vds 过压时得到缓解、但 Vgs 过压就像在一个薄的玻璃上掷石块(栅极氧化物)。

    UCC5880是一款可监控输出栅极电压并可停止意外栅极输出的器件。 这会增加复杂性、但具有您正在请求的功能系列。  

    保证栅极电压不超过15V 的理想方法是在电源上使用基于 TLV431的钳位电路、这将充当陡峭的齐纳钳位。 如果电源受到钳位、如果电路布局良好(栅极充电环路长度较短)、栅极上就不太可能出现瞬态电压。   

    此致、

    肖恩